结果:找到"消毒机语音芯片 消毒机语音播放芯片",相关内容1000条
- 语音IC常用音频输出方式电路指南详解!
- 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASSA/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,主要是对音频功放部分参数设置。关于音频功放部分的原件参数设置不在本篇的讨论范围内。这篇文章主要讨论外接一个三极管的参数设置。虽然这种音频输出方式的语音IC外部只有一个分流电阻,但是也是很难确定这个电阻值的大小。首先我们先查看语音芯片的数据手...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-18 16:28:00
- N9305语音芯片在充电桩上的应用
- 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布数据,截至2021年12月底,全国充电基础设施累计数量为261.7万台。其中,公共充电桩数量为114.7万台,较2020年增加34.0万台;随车配建私人充电桩数量激增,累计保有量达147.0万台,同比增长68.19%。汽车充电桩语音方案设计需求:1、目前市面上的充电桩都带有报警装置或者是蜂鸣部件,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者充电桩目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。充电桩不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正的做到为客户服务。N9305MP3音乐芯片在充电桩的语音方案:一个附带好的语音提示芯片的产品...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-08-22 14:57:00
- 空气消毒机语音播放芯片选型?
- 这几年,疫情不断反复,疫情防控日益常态化,并逐渐演变成一场持久战。对空气“消毒”、守住呼吸健康,成为疫情防控的重要一环。“空气消毒机”也因此迅速走红。空气消毒机是一款针对密闭场所使用的空气消毒设备,广泛应用于医院,诊室,手术室,病房,学校的教室,幼儿园,无菌车间,酒店,餐厅等。其主要的特点是通过多层滤网及紫外线灯管和高能等离子对吸入的空气进行净化杀菌消毒,可有效吸附,滤除空气中的微小颗粒物,微生物,PM2.5,甲醛,微生物,细菌病毒等有害污染物,从而达到室内空气的动态持续净化消毒。随着空气消毒机产品不断迭代更新,空气消毒机可分为两大类。一是可人机共存的动态空气消毒机,就是消毒机在工作时人可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 消毒机语音芯片 消毒机语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-21 16:45:00
- 语音芯片在消毒灯上的应用
- 紫外线灯对家庭的消毒功能是非常明显的,紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果,且由于不投加化学药剂,不会对水体和周围环境产生二次污染,它不会对家庭产生任何的污染和影响,从而保证我们家居环境的无污染,在我们的生活中起着非常巨大的作用。紫外线消毒灯是利用汞灯发出的紫外线来实现杀菌消毒功能的,它放射的紫外线能量较大,如果没有作好有效地防护措施,极易对人体造成巨大伤害。比如暴露的肌肤被这类紫外线灯照射后,轻者出现红肿、疼痒、脱屑;严重者会晒伤或出现日光性角化症,甚至引发皮肤肿瘤、癌变等。紫外线还具有破坏人体皮肤细胞,使皮肤未老先衰。此外,紫外线消毒...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 消毒灯语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-29 16:30:00
- 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
- 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 充电柜语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
- 语音播放芯片在眼部按摩仪上的应用
- 在日常生活中,长期使用眼镜之后,眼睛会出现疲劳,眼睛干涩不舒服,持续的视力疲劳会导致眼睛部位假性近视,而眼部按摩仪结合现代眼科理论和中医美容学原理的护眼美眼专用仪,可以对眼睛局部进行热敷、按摩,促进眼部血液的循环,起到明显缓解视疲劳的作用。眼部按摩仪体积都是比较小的,遥控器显示屏需要显示的内容有:功能选择、时间设定、按摩力度调节、脉冲设置等多种模式切换,所以字体设计也是比较小的,空间非常有限,对用户来说无论是查看还是调节设置模式都是极大的困扰。而且眼部按摩仪是针对眼睛疲劳使用的,如果用户在使用中还要去看显示屏时,是比较麻烦的,而且还需要摘下按摩仪。因此很多按摩仪厂商会在眼部按摩仪上增加语音提...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音播放芯片 按摩仪语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-10 17:12:00
- 炒菜机语音播放芯片ic选型
- 自动炒菜机已经慢慢被大众所接受了,主要是家庭使用得比较多,因为很多上班族没有时间做饭吃,如果经常去外面吃会不卫生,而且外面的饭菜过于油腻和重口味不是很健康。但如果自己在家做饭会很费时间,所以自动炒菜机就能帮上大忙了,不但可以做出美味好吃,而且健康安全。自动语音炒菜机是一台采用专业烹饪程序模拟技术,无需人工看管,将准备好的主料、配料、佐料全部一次性投入,设定程序后,自动热油、自动翻炒,自动控制火候,无需经验即可自动烹饪的一台智能化设备。不仅能自动炒、煎、烹、炸、爆、焖、蒸、煮、烙、炖、煲等一锅多用的功能,轻松实现了做饭过程的自动化和趣味化,只需手指轻轻一按,就可以享受到世界各地的地道美食,真正...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音播放芯片 炒菜机语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-03 18:07:00
- 念佛机语音播放芯片方案
- 佛经是对释教经典的一种简略说法,记录诸佛及其dizi的言行和业绩的典籍,是佛陀说过的话的汇编,是释教教义的根本依据。因其哲学与修行部分是值得学习与沉思的道理、劝人向善,被进行广泛传阅,也能够用多媒体的方法向国际传达佛经的思维,尤其是以声响的方法进行传达更成为了佳的方法之一。而念佛机全称为电子念佛机,佛号明晰,具有崇高的声源,便利随时随地进行薰习佛法,听经闻道不间断。它是一种采用现代电子技术,可以自动循环播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等的一种袖珍型电子产品。念佛机可以播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等内容是因为置入了NVG080W语音芯片,它是多功能单芯片语音合成控制器,为全新世...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 念佛机语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-01 16:17:00
- 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
- 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 扫地机语音芯片 语音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
- 语音芯片是怎么烧录的?
- 语音芯片是芯片内的一部分,语音IC;中文又被叫做声音芯片、音乐芯片,可以由按键控制或MCU控制的,直接发声的集成电路芯片。根据语音芯片的输出方式分为两大类,一种是PWM输出方式,一种是DAC输出方式,PWM输出音量不可连续可调,不能接普通功放,目前市面上大多数语音芯片是PWM输出方式。另外一种是DAC经内部EQ放大,该语音芯片声音连续可调,可数字控制调节,可外接功放。而我们的生活中经常见的停车场报金额、电梯报站、货车报“左转弯,请注意”等等,都是应用了语音芯片,那么语音芯片是什么烧录的呢?作为源头语音芯片专业厂家,九芯电子根据10余年的行业经验为大家讲解:语音芯片的烧录是根据不同类型的芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 声音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-28 16:53:00
返回